This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:TLS 密码套件掩码、允许使用其他密码

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1362883/cc3120-tls-cipher-suite-mask-allowing-additional-ciphers-to-go-through

器件型号:CC3120

客户似乎正确地遵循了屏蔽特定 TLS 密码的过程。 但是、无论设置如何、许多密码最终都会进行协商、这可以通过 Wireshark 日志观察到。  例如:密码 SL_SEC_MASK_SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA 未启用、因此不需要发送、但它最终会完成部分 TLS 握手。 对于如何调试此问题、您有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 Wireshark 日志(和掩码配置代码)发送给我们。

    获取 NWP 日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 Wireshark 日志和带配置的 sl_socket.h 文件-谢谢!

    e2e.ti.com/.../sl_5F00_socket.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪(我假设 pcap 屏幕截图来自 client-hello、对吗?) 我会尝试检查 NWP 代码,如果我可以找到任何东西,

    他们是否正在使用最新的 SP?  

    您能发送他们用来设置掩码的代码吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../wifiplatformnet.zip

    服务包–3.2.0.1

     

    完成该宏

    #define SL_SEC_MASK_SECURE_ALLEGION_Guidelines  0x007fc000 在中进行定义 Sl_socket.h 并将此宏传递给

     

    #define WIFI_PLATFORMAT_TLS_CIPYING_SUITE                      SL_SEC_MASK_SECURE_ALLEGION_GUIDENTIES wifiplatformconfig.h 这将传递给

     

    掩码。 SecureMask = WiFi_platform_tls_ciphic_suite wifplatformnet.c .

     

    请查找随附的文件以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码似乎没问题(提供的应用程序代码和我正在检查的 NWP 代码)。

    您能否提供完整的 pcap 文件?

    您是否还可以提供 NWP 日志?