This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:TI RTOS 7信息

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1373229/launchcc3220modasf-ti-rtos-7-information

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具与软件:

大家好!

在哪里可以找到有关 TI RTOS 和 TI RTOS v7.x 之间差异的详细信息?
在哪里可以找到有关使用 SYS/BIOS 的 SMP 的详细信息的链接? 不起作用。
因此、目前我不知道、为什么要切换到 TI RTOS 7。
此外、simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13的 doc 文件夹中的两个操作系统版本指南乍一看似乎非常相似、并且 SDK 版本说明中并未提及 TI RTOS 6中的错误修复。
所以我假设在成熟的 TI RTOS 6中没有已知的错误;)

第二个问题:从 TI 的角度来看、可以将 SDK 7.10与 TI clang 编译器和 TI RTOS 6结合使用吗?
假设按照第步、将所有组件(CLANG、SDK 7.10和 TI RTOS 7)添加到 TI 建议的变体中。

此致、
罗马语