This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:噪声系数和 SNR 计算

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1374515/cc3200-noise-figure-and-snr-calculations

器件型号:CC3200

工具与软件:

您好!

我想知道您是否具有此芯片组的噪声系数、但我无法找到它。  原因是、出于仿真目的、我希望计算不同速率的 SNR。 另外、CC3200的 RX 灵敏度计算是否考虑了特定的误码率(BER)值? 如果是、您能否提供最低 RX 灵敏度级别的信噪比(SNR)和相应的 BER?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Spazzer:

    我们没有为该芯片组提供噪声系数、但我们在数据表中提供了 RX 灵敏度特性(第4.7节)。 这些灵敏度级别以特定的百分比收集、您也可以在该表中找到这些百分比。