This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:Linux 内核版本

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1373817/cc3301-linux-kernel-version

器件型号:CC3301

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将 CC33xx 器件集成到运行内核版本5.4.136的 Linux Yocto 系统中。

以下链接中的驱动程序指出内核必须为6.1版。 我的问题是、我们是否完全需要6.1版、或者任何较旧或较新的版本是否可以使用? 在继续迁移之前、我们需要得到确认。

https://www.ti.com/tool/download/CC33XX-LINUX-MPU

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    内核版本必须完全为6.1才能使驱动程序正常工作。

    BR、  

    Christina