This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 IAR 项目迁移

Guru**** 2611405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1375357/cc3200-cc3200-iar-project-migration

器件型号:CC3200

工具与软件:

您好!

我们正致力于 CC3200项目迁移、但面临很多问题

是否有任何相关性图表可用、建议使用以下参数

1. IAR 版本(8.2以上?)

2.链接器及其他标准文件

3.服务包版本

4. SDK 兼容性

5.是否有  ES1.XX 与生产芯片版本相关?

是否有任何基于 IAR 的样例项目可用于相同的用途?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应参阅 CC3200 SDK (最新的为1.50)- https://www.ti.com/tool/CC3200SDK#downloads/

    查看发行说明中的版本信息。

    您正在进行何种类型的迁移?

    这是一个新项目吗? (CC3200是带有 SDK 的非常旧的器件、不建议在新设计中使用)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢您的回复、

    旧设计、只想升级少量软件功能

    根据1.5的发行说明使用 IAR 编译器和 SDK、用于构建 现有工程、但面临许多与缺少库和其他依赖文件相关的问题

    是否有任何兼容性文档  

    请告诉我、如果 TI 生产出任何引脚兼容的新芯片、要先想一想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定什么是"兼容性文档"、不明白您移植的原始代码的基础是什么、以及您面临的问题是什么。

    您可以按原样查看 SDK 1.50中的示例、并检查 与工程的差异。

    CC3220/35主要与 CC3200的引脚兼容(进行了一些小的更新、例如删除了"Force_AP"行)。