This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF 能否同时用作客户端和服务器?

Guru**** 2611115 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1376645/cc3220sf-launchxl-can-cc3220sf-function-as-client-and-server-at-the-same-time

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SF

工具与软件:

您好!

我想知道 CC3220SF 能否同时用作客户端和服务器功能?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您谈论的是 TCP/UDP 服务器和 TCP/UDP 客户端、则答案是肯定的、没有问题。 但如果您同时讨论 WiFi AP 模式和 STA 模式、则不支持这种模式。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CC3200SF 用作工作站模式、它的工作原理是否与服务器类似?  其他 CC3220SF 能否像传感器网络那样连接到它并发送数据?  

    据我所知、CC3220SF 需要连接到 WiFi 路由器才能与其他 CC3220SF 通信。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您把两件事情联系起来稍有不同。 WiFi 模式和 IP 套接字。

    • 任何 IP 网络(WiFi 或以太网)的 IP 套接字都是相同的。 CC3220支持多达16个套接字(TCP 或 UDP)、这些套接字可以是客户端或服务器套接字。
    • CC3220中的 WiFi 模式是 STA (WiFi 客户端)和 AP 模式(WiFi 接入点)、目前最多可支持四个已连接客户端。 这意味着、您可以在 STA 模式下将四个 CC3220连接到 AP 模式下的一个 CC3220。 UT 我不建议在实际应用中使用此类方法。 因为在 AP 模式下、CC3220不使用 WiFi 省电模式、

    传感器网络等应用需要网状网络。 该网络可由 CC3220通过收发器模式实现。 但 TI 不直接支持该方法。 以前、我还记得一些 e2e 用户在上一代器件 CC3220中实施了网状网络。 但我认为 Thread、Matter、ZigBee...等网状网络有更好的无线技术

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。