This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:射频共存信号

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, BOOSTXL-CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1373455/cc3135-rf-coex-signals

器件型号:CC3135

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我的设计中还有一个 MCU 主机+ CC3135 + CC1354。 要实现射频共存、CC1335_COEX_COEX_BLE_IN 和 CC3135_COEX_SW_OUT 信号必须连接到主机或 CC1354?  

非常感谢。

最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Coex 信号需要连接到 CC1354器件。 下面 的应用手册更详细地介绍了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    您访问的页面不存在(404)

    此致
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    只需从 URL 末尾删除点- https://www.ti.com/lit/an/swra608a/swra608a.pdf

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan

    Peter 我修改了文章(添加了超链接)、该文章应该能解决链接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan Hubbard:  

    在共享文档中、分析的示例是使用蓝牙、在本例中、我使用的是带有 CC1354的 ZigBee。

    它与 zegbee 的工作方式相同吗?

    在 BOOSTXL-CC3135中、使用了信号 CC_COEX_SW_OUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该适用于任何2.4GHz 协议、主要需要遵循该应用手册第2.2节中的指导。 CC3135器件不应关心它的 BLE 还是 Zigbee、只要相应地运行共存 I/O 即可。

    您能再澄清一下还是重新表述一下您的问题、我很难理解它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan Hubbard:  

    非常感谢。

    在 BOOSTXL-CC3135设计中、CC_COEX_SW_OUT 信号的用途是什么?   我在下图中展示了信号。

    我再问一个问题。 我看到、在 BOOSTXL-CC3135设计中、为了控制5GHz 开关、它们使用 SOP0和 SOP1、而不是标准 GPIO。 是否可以在我所示的共存图中使用 SOP0和 SOP1?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SOP0和 SOP1应专用于5GHz 开关- CC_COEX_SW_OUT 是控制2.4GHz 频段射频开关的信号。  这样就可以通过两个器件实现2.4GHz 射频的开关。