This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:cc33xx 驱动器探头

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3350, CC3301, AM62A3-Q1, CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1376565/cc3301-cc33xx-driver-probe

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件: AM62A3-Q1CC3300、CC3351 、CC3350

工具与软件:

驱动程序编译完毕后、是否会根据设备树中的兼容性字符串自动加载? 或者我必须手动加载它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件会自动下载、因此用户无需手动加载固件。 有关器件树的参考、请参阅以下内容:

    &sdhci2 {
    	status = "okay";
        bootph-all;
    	vmmc-supply = <&wlan_en>;
    	pinctrl-names = "default";
    	pinctrl-0 = <&main_mmc2_pins_default>;
    	bus-width = <4>;
    	non-removable;
    	ti,fails-without-test-cd;
    	cap-power-off-card;
    	keep-power-in-suspend;
    	ti,driver-strength-ohm = <50>;
    
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    	wlcore: wlcore@2 {
    		compatible = "ti,cc3301";
    		reg = <2>;
    		pinctrl-names = "default";
    		pinctrl-0 = <&main_wlirq_pins_default>;
    		interrupt-parent = <&main_gpio0>;
    		interrupts = <72 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
    	};
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动程序是否会识别"ti、cc3301"?

    我可以看到它在 SDIO.c 文件中只有"ti、cc33xx"。

    在本例中、驱动程序也不会自动加载。 如果 我也是手动加载、则没有日志。

    我使用 AM62A3-Q1处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathiya:

    您使用的是定制电路板还是 AM62A-SK?  

    "TI、cc33xx"将检测所有 cc33xx 型号(cc3300、cc3301、cc3350、cc3351)。  

    您能否分享整个内核引导日志和 DTS 以供审查?