This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:在不刷写器件的情况下从生产模式切换到开发模式

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1376123/cc3220moda-switchinf-from-production-to-development-mode-without-flashing-the-device

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好!

如果正在运行的器件编程为"生产模式"、则可以在不刷写新器件的情况下将映像模式从"生产模式"更改为"开发模式"?
例如、通过操作 SOP 引脚以激活与 ROM 引导加载程序的 UART 通信、或通过启动 UniFlash 程序并立即终止连接、或在 UART 通信实现后下载 ROM 引导加载程序的"级别"二进制文件?

我没有找到任何关于它的陈述。

非常感谢
罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    如果不刷写新映像、则无法更改器件的模式。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    除了来自 Rogelio 的回答:

    不、该攻击向量是不可能的。 在映像编程期间、清除了解码文件系统中其余文件所需的部分 SPI 闪存。

    据我所知、只有合理的可行方式才能使用第三方编程器从 SPI 闪存中提取未加密文件。 加密文件是安全的。 我不会公开讨论其他潜在的攻击向量。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    非常感谢您的回答。

    此致、
    罗马语