This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:断开事件断开。

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1361209/cc3301-lost-disconnect-event

器件型号:CC3301
Thread 中讨论的其他器件: LP-AM243

当 CC3301连接的 AP 关闭时、CC3301 FW 每次都无法报告连接断开事件
它有时可以报告此事件、但在大多数情况下无法报告

当它报告断开连接事件时、WiFi 驱动程序将打印:
[WLAN 事件]器件与 AP 断开连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉此类问题、将尝试进行检查。

    您使用的是哪个版本的 CC3301 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我使用的 CC3301SDK 为 cc33xx_thickmac_package_0_4_0_1.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否采用 LP-AM243?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我已将 cc3301 wifi 驱动程序移植到我们的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我们将尝试检查并在此处更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法重现。 我每次都会收到断开连接事件。

    AP 关闭时、您是否正在通过连接发送数据? 我正在使用空闲连接测试它。

    我正在使用最新插件的固件进行测试(0.7)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将手机用于 AP、那么每次关闭 AP 时都能收到断开事件。 但对于其他 WiFi 路由器、当我关闭它的电源时、我不能每次都收到断开事件。   在进行测试时、没有在连接上发送任何数据。

    我使用的固件来自 cc33xx_buckmac_package_0_4_0_1.exe、您能否向 我发送最新的固件以进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 https://www.ti.com/tool/CC33XX-SOFTWARE 申请该  软件(请参阅 CC33XX-SW —CC33xx  限制软件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     cc33xx-mcu-plugin-0.7.zip 中的 wifi 驱动程序与 cc33xx_buckmac_package_0_4_0_1.exe 中的驱动程序大不相同、

    我看到 cc33xx-mcu-plugin-0.7.zip 中包含 wpa_supplicant 的代码、  与上一版本相比有什么改进吗?

    我应该升级我的 WiFi 驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求程序不被0.7驱动程序使用。

    驱动程序基本相同、但修复了一些错误。  

    需要更新驱动程序才能使用最新的固件。

    建议使用此更新、因为新版本将更接近(未来的)官方版本 、并且它将使我们能够支持此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求方的用途是什么?  

    请求方是否会在下一个 offical 版本中使用?

    下一个官方版本何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求方是 Wi-Fi 连接管理器(负责与接入点的连接)。

    它将供 未来的更新使用-与 cc33xx 当前架构(在 cc33xx 固件中实现它的架构)无关。

    预计下个月将出现下一次正式下降。