This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:C3235S

Guru**** 2580345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1375278/cc3235modsf-c3235s

器件型号:CC3235MODSF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235S

工具与软件:

我想构建一个 CC3235S Wi-Fi 节点网络来收集模拟数据。 我需要节点之间及时同步、并同步到 PTP 服务器。 PTP 服务器允许同步到与 GPS 同步的其他 DAQ 系统。

可以使用哪些方法实现数据收集的精确时间同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由 CC32xx SDK 提供支持的 NTP、仅限。 不直接支持 PTP 这类协议。 如果您需要支持 PTP、则需要自己实施此协议。 但是、由于 WiFi 协处理器(NWP)引入的抖动、此任务可能会有点棘手。

    如果每个节点的样本之间的相对时间足够长、则可以使用计时器、SysTick 或类似的计时器。 但是、如果需要实现节点之间的同步、则需要实施 PTP 或其他同步机制(例如基于 UDP 广播、收发器模式等)。 正确实现不是一项简单的任务。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI https://www.ti.com/lit/an/swaa162a/swaa162a.pdf?中找到了这篇文章 ts WL8=1718527706187&ref_url=http%253A%252F%WL8 252Fwww.ti.com%252Flit%252Fpdf%252Fswaa162 TI 子系统。 这是符合我要求的可能解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他支持精确计时的无线协议吗? 我对 Wi-Fi 没有硬性要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlie、您好!

    很遗憾、该文档无法直接适用于 CC3235器件。 是、您可以将 WiLink8器件用于 PTP 协议。 但是、如果只需要精确时间同步、搭配 Linux 使用 WiLink8将会有点大材小用。

    有关2.4GHz 和低于1GHz 无线电的其他协议功能、请在其他 e2e 无线论坛上提问。 我不是其他协议的专家。

    1月