This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3350:CC3350大规模生产计划

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1377968/cc3350-cc3350-mass-production-schedule

器件型号:CC3350
主题中讨论的其他器件:CC3351

工具与软件:

您好!

问题1。 请告诉我 CC3350和 CC3351的大规模生产计划。

问题2: 控制 WiFi 模块的主机侧是 STM32F411CE、并配备了免费 RTOS。 您是否提供了用于控制 API 的库?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    问题1:我无法回答问题1、请等待 TI 的回答。

    问题2:要访问 MCU 的驱动程序、请访问 www.ti.com/.../CC33XX-SOFTWARE。 但是、您是否确实确定 STM32F411CE 具有足够的资源? 其 MCU 仅有128KB RAM。 对于 TCP/IP 堆栈、它可能就足够了、但对于 TLS 堆栈、它会有少许问题。 此外、此 MCU 将没有足够的性能来快速建立 TLS 连接、尤其是在将使用 TLS 1.2和 TLS 1.3的椭圆曲线的情况下。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:CC3xx MCU 插件的下一个版本预计将于8月发布。 这将支持5G、但仍被视为预生产。 正式发布预计将在几个月后发布(尚未正式发布日期)。

    A2:CC33xx-MCU-Plugin 已推出(v0.7 —请参阅  JAN 提供的链接中的"CC33XX-SW—CC33xx 限制软件")。 软件(用于控制 API 的驱动程序)可以移植到 STM32主机、但 Jan 要求您可能需要更多存储器(512KB 的闪存和128KB 的 RAM 都 是边缘的、因为在 CC3xx 驱动程序之上需要网络和 TLS 堆栈)。