This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:为 WPA2启用4096位密钥长度

Guru**** 2812245 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3351, CC3135, SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1377881/cc3135mod-enable-4096-bit-key-length-for-wpa2

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN、CC3120、 CC3301、CC3351

工具与软件:

您好!

您能说明如何启用要在 WPA2企业 EAP-TLS 中使用的4096位密钥吗?

2048位密钥长度不再足以满足许多应用程序的需求。

此致
曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    CC32xx SDK 版本3.30及更高版本(ServicePack 4.4.1.3及更高版本)应支持4096位密钥。 但请注意、CC3235仅支持 EAP TLS 1.0。 目前、TLS 1.0在 RADIUS 服务器上并未广泛启用(许多大公司都有"任何地方都不允许 TLS 1.0 "的策略)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    感谢您的快速回复!

    关于 CC3235及其相应的 SDK、
    在我的用例中使用了 CC3135 - SDK 中的代码是否与此器件兼容?

    此致
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    CC3135和 CC3235的主机驱动程序和 ServicePack 是相同的。 您可以安装最新的 CC32xx SDK 并将 ServicePack 从它们上传至 CC3135。 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 很久以前就已停止更新(不要问我为什么)。

    如果要使用最新的主机驱动程序、可以将驱动程序从 CC32xx SDK 复制到 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 文件中。

    BTW…… 如果您要选择 CC3135进行新项目、可能应该考虑 CC3301或 CC3351。 由于缺少 TLS 1.2、CC3235/CC3135/CC3220/CC3120提供的 EAP 支持在目前并不十分有用。

    1月