This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:关于 CC3235MODAS 和 Intel AX211之间的连接

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS, CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1371541/cc3235modas-regarding-connection-between-cc3235modas-and-intel-ax211

器件型号:CC3235MODAS
Thread 中讨论的其他器件: CC3120

工具与软件:

尊敬的 TI 支持工程师:

我很抱歉我的英语很差。
我们正在调查今年1月和2月我们的 Take-San 询问的 CC3235MODAS 和 Intel AX211之间的连接问题。
我们的一些产品可以连接到 Surface Pro 9、这是一台配备了英特尔 AX211的计算机、但有些产品无法连接。
每次制造产品时都会出现这种连接问题。
最近、在生产的200个单位中、有5个单位发生了这种情况。
我们使用安装在产品板上的 CC3235MODAS 作为接入点。
我们在可连接 Intel AX211的主板和无法连接的主板之间更换了 CC3235MODAS。
重要的是、我们安装了从可连接到无法连接的电路板上拆下的 CC3235MODAS、然后安装了从无法连接到可连接的电路板上移除的 CC3235MODAS。
因此、可连接到 Intel AX211的主板成为无法连接的主板、无法连接的主板被替换为可连接的主板。
无法连接的现象已完全逆转。

根据这些结果、我们认为该问题不是由我们的电路引起的、而是由 CC3235MODAS 中的各个差异引起的。
我们希望您调查此问题。

此致、A. Miyashita, UJRC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这只是一个简短的问题。 所有模块的服务包是否相同?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan-San:

    什么是服务包?
    我们如何知道它是否相同?
    它安装在同一卷带上、但可能不同?

    此致、A. Miyashita, UJRC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan-San:

    我们已确认 CC3235MODAS 的 LTC (批次跟踪代码)。
    二者是相同的、即2AWLD2C。

    此致、A. Miyashita, UJRC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

    CC3235 SoC 包含 WiFi 协处理器(称为 NWP)。 此协处理器在 TI 专有固件上运行。 固件存储在掩膜 ROM 中。 ServicePack 是提供此固件错误修复的方法。 ServicePack 存储在 SPI 闪存(SPI 闪存芯片内部模块)中、并需要由模块用户进行编程。 出厂的模块不包含 ServicePack、也可能包含过时的 ServicePack。 您有责任在生产过程中上传最新的服务包 并允许在字段中更新 ServicePack (例如 OTA 更新)。 CC32xx SDK 软件包中提供的最新 ServicePack。

    ServicePack 版本您可以通过此 sl_ API 调用读取:

    SlDeviceVersion_t ver;
    pConfigLen = sizeof(ver);
    pConfigOpt = SL_DEVICE_GENERAL_VERSION;
    sl_DeviceGet(SL_DEVICE_GENERAL,&pConfigOpt,&pConfigLen,(_u8 *)(&ver));
    printf("CHIP %d\nMAC 31.%d.%d.%d.%d\nPHY %d.%d.%d.%d\nNWP %d.%d.%d.%d\nROM %d\nHOST %d.%d.%d.%d\n",
                     ver.ChipId,
                     ver.FwVersion[0],ver.FwVersion[1],
                     ver.FwVersion[2],ver.FwVersion[3],
                     ver.PhyVersion[0],ver.PhyVersion[1],
                     ver.PhyVersion[2],ver.PhyVersion[3],
                     ver.NwpVersion[0],ver.NwpVersion[1],ver.NwpVersion[2],ver.NwpVersion[3],
                     ver.RomVersion,
                     SL_MAJOR_VERSION_NUM,SL_MINOR_VERSION_NUM,SL_VERSION_NUM,SL_SUB_VERSION_NUM);

    您的问题是什么是 Service Pack 让我有点害怕。  表明您在未上传 ServicePack 的情况下使用 CC32xx 器件。 这不是很理想。 因为您的设备可能会受到许多错误(包括互操作性问题和安全漏洞)的影响。

    BTW ...您使用的 SDK 版本是什么?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan-San:

    我是一名硬件工程师。
    我很抱歉我对这些事情缺乏了解。
    我们的软件工程师已经确认了这一点。
    已应用以下内容的最新版本。

    MAC 3.7.0.1
    PHY 3.1.0.26
    NWP 4.13.0.2

    此致、A. Miyashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的同事是否能够同时采集 NWP 日志和无线日志(如上一主题中所述)?

    您有频谱分析仪吗? 您是否能够观察射频频谱上模块之间的差异(在正常模式下和使用射频测试无线电工具)?

    如果您认为某些模块有缺陷、您可以在此处找到有关故障分析过程的更多详细信息

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan-San:

    我要求我们的软件工程师获取日志。
    以下是无法连接到 Intel AX211的设备的频谱。

    以下是可连接至 Intel AX211的器件频谱。

    这些是正常模式下的频谱。

    此致、A. Miyashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望日志可以为 TI 工程师提供一些线索、以了解您的案例中正在发生的情况。 在您的所有模块中都使用了相同的国家/地区代码?

    捕获频谱时的确切模式是什么? STA/AP 模式已连接/断开连接等 它使用了传导测量?

    差频下的噪声很常见。 仅5GHz 调制信号。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan-San:

    我们的软件工程师正在考虑获取日志的方法。
    国家/地区代码为 JP、所有器件都相同。
    所有器件的软件内容都是相同的。

    让我们重复我在开始时所写的要点。
    重要的是、当我们在电路板之间交换 CC3235MODAS 时、这种现象得到了扭转。

    该频谱是在尝试以 AP 模式连接时发现的。

    执行测量的方法是使用天线接收 Wi-Fi 信号、将其输入频谱分析仪并使用最大保持功能。
    它未连接至电路板。

    我们仅将5GHz 频段(802.11a)用于该设备的 Wi-Fi。

    此致、A. Miyashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交给您进行澄清。 是的、我知道您在电路板之间交换模块的情况。

    现在、我们将等待 NWP 和网络日志。 如果您能找到任何信息、请告诉我。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan-San:

    我们的软件工程师非常繁忙、所以我们要到下周才能获得培训记录。
    很抱歉。
    在我们获取日志之前、您可以调查什么内容吗?

    此致、A. Miyashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没问题。 在您可以使用时、向 NWP 日志提供无线监听器的日志。

    也许一些 TI 工程师可以说还需要采集哪些数据(例如、MAC 日志)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan-San:

    感谢您的答复。
    我们已开始就对某些模块中的缺陷进行故障分析的申请咨询日本经销商。

    此致、A. Miyashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我没有看到任何其他选项、只能验证所有器件和获取日志之间的服务包(和应用程序固件)是否一致:802.11监听器日志和/或 NWP 和 MAC 日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi-San:

    感谢您的答复。
    我们希望得到 TI 员工的支持、而不是用户专家的支持。
    此外,我们提供的信息可能包括我们不希望一般用户知道的信息。
    因此、我们希望直接而非通过此论坛联系您(TI 员工)。

    此致、A. Miyashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将监控论坛中的任何通信、并且只允许来自用户专家的可靠信息。 Jan 是一个很好的资源,你绝对可以依赖.  

    如果需要的话,可以 通过日本的 FAE 来安排直接联系,但是最好通过 E2E 来发送私人信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi-San:

    我们的软件工程师研究了如何捕获 NWP 日志。
    他参考了《SimpleLink Wi-Fi CC3x20、CC3x3x 网络处理器用户指南》、其中介绍了第20.1节中的"捕获 NWP 日志"。
    文档文件名为"swru455m.pdf"。

    具体说明如下:

    '确保不会与引脚62发生冲突。
    提取 P1.62并将其连接至串行至 USB 转换器。 如果有 CC31XXEMUBOOT、请将信号连接至引脚 P4.7。
    如果您正在使用 CC3120 BoosterPack 模块并将其安装在 CC31XXEMUBOOT 上、则在此步骤中不需要执行任何操作。

    关于引脚62、我们的电路不允许使用引脚62、因为它短接至 GND。
    关于引脚4和7、我们在印刷电路板上没有来自 CC3235MODAS 的模式、因此我们无法使用它们。
    此外、我们没有 CC31XXEMUBOOT。

    由于上述原因、我们无法捕获 NWP 日志。
    您能告诉我们如何捕获 NWP 日志吗?

    此致、A. Miyashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyashita:

    否 引脚编号错误。 SWRU455上的引脚与模块内部的内部 QFN 相关、而不是模块引脚本身(例如 QFN 引脚62 = MOD 引脚52 = GPIO7)。 更多详细信息、请参阅模块数据表。

    或者、可以使用以下引脚:

    • MAP_PinTypeUART (PIN_53、PIN_MODE_5);//gpio30
    • MAP_PinTypeUART (PIN_18、PIN_MODE_3);//GPIO28
    • MAP_PinTypeUART (PIN_60、PIN_MODE_3);//GPIO5
    • MAP_PinTypeUART (PIN_62、PIN_MODE_1);//GPIO7

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan-San:

    感谢您的答复。

    我们知道我们误读了文件的引脚编号:swru455m。

    我们的 PCB 在引脚52和18上有测试点、但引脚60短接至 GND、引脚53在 PCB 上没有模式。
    您能告诉我们如何捕获 NWP 日志吗?

    此致、A. Miyashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要:

    • 在代码的开头添加第20.1.2.1章中的代码
    • 将 MOD 的引脚52连接至 USB 至 UART 转换器(例如 FTDI)和 GND 的 RX 线
    • 设置用于921600BD、8位、1st 运算、无奇偶校验的终端软件、并以二进制模式捕获 NWP 日志

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi-San:

    我们将在消声室中捕获的 CC3235MODAS 的 NWP 日志提交给了日本 T.I.

    此致、A. Miyashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    联系人是谁? 我还没有得到任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi-San:

    您应该已收到日本 T.I.的日志。
    您是否收到了它?
    我们已按照您的要求提交了 NWP 日志、您可以进行调查吗?

    此致、A. Miyashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我在邮件回复原和久)

    从某种原因来看 、虽然 监听器可以看到传输(例如来自 NG_CC322中的数据包8689)、但 Device_Measurement 设备停止听  CC3235、最终会断开 CC3235 (请参阅数据包#8811–取消身份验证)。

     您是否 学过 硬件回顾