This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:使用 SPI 接口对 CC3235MODS 进行编程不会启动

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS, SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1379809/cc3235mods-programming-cc3235mods-using-spi-interface-does-not-boot

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件:SysConfigUNIFLASH

工具与软件:

使用 SPI 接口创建可引导 bin/hex 文件以加载至 CC3235MODS 闪存时遇到问题。

我验证过我可以使用 SPI 接口读取/写入/擦除闪存。
我执行了哪些操作来验证此接口:
使用 UART 接口成功编程电路板后。
2.我能够读回并保存到文件。
3.擦除芯片并验证闪存是否已擦除以及芯片是否未启动。
4. 使用 SPI 接口刷写了文件、该接口已引导、
所以、我已验证我实际上正在写入闪存。 我从模块中取出的图像仅适用于该模块、因此这不是可行的解决方案。
我需要能够使用 CCS 创建的映像。

我 在 image.sysconfig 中设置了生产模式、它似乎确实 创建了正确的4MB 映像。 我可以正常加载该映像、但该映像无法启动。

我缺少什么????  我在文档中找不到任何帮助信息。

映像是通过 SysConfig 自动通过 CCS 创建的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    这是预期行为。 CC3235具有明显不支持此类功能的安全特性。 您需要使用 Uniflash 软件并准备用于 SPI GANG 编程的二进制映像。 更多详细信息、请参阅Uniflash 的生产线指南和文档

    1月