This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:WiFi Direct 代码

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1377674/launchxl-cc3235sf-wifi-direct-code

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF

工具与软件:

您好!

我的客户正在尝试评估 Launchpad 上的 WiFi Direct 功能。
SDK 中似乎没有示例工程、因此他们修改了"empty_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_tilang"、并添加了 WiFi Direct 功能。
请参阅以下文档第63页及以后的内容。
https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf

*  ======== empty.c => wifiDirect.c ========
*/

/* For usleep() */
//#include <unistd.h>
//#include <stdint.h>
//#include <stddef.h>

/* Driver Header files */
//#include <ti/drivers/GPIO.h>
// #include <ti/drivers/I2C.h>
#include <ti/drivers/SPI.h>
// #include <ti/drivers/Watchdog.h>
#include <ti/drivers/net/wifi/simplelink.h>
#include <ti/drivers/net/wifi/slnetifwifi.h>
#include <ti/display/Display.h>

/* Driver configuration */
#include "ti_drivers_config.h"
#include "pthread.h"
#include "semaphore.h"

#define APPLICATION_VERSION "1.0.0"
#define DEVICE_NAME "Simple_WiFi_Direct"
#define DEVICE_TYPE "WiFi_Direct_Device"


但会出现以下构建错误。 是什么导致了这些未解决的符号错误?


谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    这是错误的方法。 您的客户不应从头开始开发项目。 建议的方法是使用其中一个 SDK 示例并修改该代码。 如果您从头开始项目、您将陷入与您的客户相同的兔子洞、并遇到许多可靠性错误。 即使对于有使用此 WiFi 平台的用户也很难解决该状态。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koichiro、

    正是 Jan 所说的。 您的客户似乎遇到了相关性问题、并且没有包含正确的库、并且包括网络调用所必需的库。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、Rogelio、

    感谢您的答复。
    根据客户的说法、"empty_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_tilang"是 SDK 示例之一。
    但不管用。

    无论如何,他将尝试从不同的项目开始。
    您为 WiFi Direct (群组所有者模式)推荐的项目是什么?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    我建议客户开始摆弄网络终端示例、尤其是 p2p 命令

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=IOGqZri__3.80.13.03&node=A__AO8xUCN6WBxT6flmjYWsUA__com.ti.SIMPLELINK_CC32XX_SDK__fc2e6sr__LATEST 

    有关 WIFI Direct 的更多信息、请参阅网络处理器指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf 

    第4.5节

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    感谢您的答复。
    客户使用了这个示例并确认了 P2P 命令可行。
    他将继续根据 他身边的项目进行更多的核查、但该项目目前已关闭。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎