This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:关于 CC3301ENJARSBR 和 CC1354P10共存

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1380213/cc3301-regarding-the-coexistence-of-cc3301enjarsbr-and-cc1354p10

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件:CC1354P10

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

在我们将使用的一个设计中、 CC1354P10 (低于1GHz) 和 CC3301ENJARSBR (WiFi + BT)。  
在使用这些器件的同时、如何维护 Wifi、BT 和 Sub-1的共存性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3301具有用于 WiFi 和 BT 的内部共存性、可在 CC3301上共享无线电。 CC3301中还提供外部 Coex 功能、允许您在设备之间实现共存。

    可在我们 SDK 的文档下的用户指南中找到外部共存指南。

    此致!

    Rogelio