This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:校准器 set_manual_calib

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1380356/bp-cc3301-calibrator-set_manual_calib

器件型号:BP-CC3301

工具与软件:

尊敬的先生:

 CC33XX WiFi 工具箱用户指南中的内容。  它在"无线电工具用户指南"中编写而成

Wi-Fi TX
在此模式下、器件将根据所选的参数传输数据包。 为获得最佳射频性能、每次更改所选通道时、首先点击 Tune Channel、然后分别点击 Calibrate 和 TX Start。

 我们计划在生产期间进行射频测试、我曾在上次发布的文章中发现过用于校准的命令。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1296028/bp-cc3301-how-to-generate-cc33xx-nvs-bin/4923077#4923077

   发布驱动程序中的 SimpleLink CC33XX 校准器工具用户指南和 CC33xx 生产线指南(修订版 A)甚至 CC33XX Linux 用户指南都没有 SET_MANUAL_CALIBB 命令示例。

 我要问的是 CC33XX Linux 用户指南在发布驱动程序中、校准器工具指南显示了以下示例:

我想知道、是否要获得 SWT 用户指南中所述的最佳 PHY 性能。 set_manual_calib -rx 1 -tx 1命令应该正好在 tune_channel 命令之后、或者应该是 start_tx 或任何其他位置之前的最后一条命令?

此致、

/ckhsu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    问得好、我要注意在这个示例中包括这一点。 在执行 tune_channel 命令之后和 START_TX 命令之前、可以在该序列中的任何位置发出 SET_MANUAL_CALIBE 命令。 我希望在大多数情况下、它应该紧跟在 tune_channel 之后、因为需要在每次调优时完成。