This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:AT 命令指南

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC3220MODA, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1378581/cc3235modasf-at-command-guide

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3220MODAUNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我是为我们的客户提出这个问题。

1. CC3220x 的命令集是否与 CC3235x 的命令集相同?

https://www.ti.com/lit/ug/swru534d/swru534d.pdf?ts = 1719228142994

用户之所以提出此问题、是因为该报告未显式显示 CC3235x。

对于 CC3235MODASF、是否有任何提及 swru534d 的问题?

2.  CC3235MODASF 与 CC3220MODA ( 5GHz 支持除外)有任何主要的软件差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Champs

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AT 命令演示应在 CC3235器件上工作。 但它无法利用 CC3235的优势、比如支持5GHz。 因为在此 SDK 示例(最新的 SDK 7.10.0.13)中似乎缺少对 CC3235额外功能的支持。

    CC3235比 CC3220具有更多的功能(例如、支持5GHz、支持更多的 TLS 套接字等)。 有关更多详细信息、请参阅SWRU455中的表1-1。 请注意、该表稍微有些过时、因为 CC3220已经支持 WPA3和 WPA2-PMF。 但是、如果您的客户由于 EAP 安全支持而选择 CC3220/CC3235、请注意、这两个器件对 EAP 的支持有限(仅限 TLS 1.0)。 对于新设计、最好使用 CC330x、CC335x 等较新的器件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan 正确。 基本功能将起作用。

    要启用所需的 CC3235功能、您可以操作 atcmd 库(在中提供)。 源代码是可用的(您可以作为 CCS/IAR/GCC 项目打开)、并可以按照该源代码添加新命令或新参数(在构建 AT_COMMAND 示例之前、您需要更新解析和处理并重新编译库)。

    请注意、可以 通过使用 uniflash/image-creator 或 CCS image.syscfg 更新应用程序设置来静态启用/配置某些功能、而无需更改命令。