This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:无法从内部网络服务器更新静态 IP

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1380773/launchcc3235mod-unable-to-update-the-static-ip-from-the-internal-webserver

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

工具与软件:

您好!

我已经在下屏幕中更新了静态 IP 并更新了 wifi 信息、然后重新启动 CC3235开发板。

我的应用程序仍在使用动态 IP 并连接到 WiFi 网络。 您能帮我解决这个问题吗?

此致、

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    您需要知道您在代码中到底做了什么。 您很可能会在代码启动时的某个位置重新配置回 DHCP。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您的快速回复。 因此、我们不能 通过从客户端发送 HTTP Post 命令来更改静态 IP 地址。 请确认。

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    是的、可以。 但是您的代码不应重写回 DHCP。 什么是写独立你的代码是由你决定。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢你的帮助。 它工作得不错。

    此致、

    Sundar