This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:cc3235sf UART

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1379601/cc3235sf-cc3235sf-uart

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

HII、

我正在 CC3235SF 中使用 UART、其中我使用 FreeRTOS 导入了 UART 回显代码示例、但我在接收数据时遇到问题、我进入 TRAP 模式。

任何人都能告诉我 CC3235SF 中的 UART 的正确配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不清楚问题是什么。

    请澄清。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 cc3235sf wifi baord 工作,我的问题是,

    我 从 SDK 7.10.00.13中导入了 UART 的示例代码(uart2echo_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_gcc)、但在读取数据时遇到了问题、我遇到了陷阱。

    "在 C:\ccs workspace\uart2callback_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_gcc\Debug\uart2echo_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_gcc.out:{3}0x10016d6{4}下没有适用于"xTaskResumeAll ()的源"  

    代码在偏移和数据也 没有读取时卡住了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我自己开箱即用、看看它对我是否有效。

    只是为了确保、您是否更改了代码中的任何内容?

    您是在使用 Launchpad EVM 还是您有自己的定制电路板?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有更改代码中的任何内容。 我正在处理 LaunchHXL- CC3235SF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它开箱即用、对我有效。

    您认为代码在刷写时卡住了是什么意思? 您是否无法将代码刷写到 LaunchPad? 您能说明它在闪烁期间卡住了什么吗?

    Shlomi