This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301的默认 MAC 地址

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1380531/cc3301-dedault-mac-address-of-cc3301

器件型号:CC3301

工具与软件:

大家好、团队成员:  

关于 CC3301、我们是否有默认的 Mac 地址以及如何在主机端自定义它?

请帮助提供意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、CC3301具有 TI 提供的默认 MAC 地址、除非在 Linux 主机上进行了更改、否则将使用该地址。 要更改 MAC 地址、您可以创建一个名为的文件 cc33xx-nvs.bin 内容 /lib/firmware/ti-connectivity 目录。 的内容 cc33xx-nvs.bin 将包含 MAC 地址的二进制输入。

    以下命令带有示例 MAC 地址". AA:BB:CC:DD:EE:FF " 可用于创建具有所需 MAC 地址的 cc33xx-nvs.bin:

    echo -n -e '\XAA\xBB\xCC\XDD\xEE\XFF'>/lib/firmware/ti-connectivity/cc33xx-nvs.bin

    如果不存在 NVS 文件、则将使用 TI 的默认 MAC 地址。 NVS 文件中将保留 will value "00:00:00:00:00:00"的地址、并将使用 TI 的默认地址。 保留"00:00:00:00:00:01"的值、并且每次初始化驱动程序时将生成一个随机 MAC 地址。

    希望这对您有所帮助、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina:  

    感谢您的答复。

    关于默认 MAC 地址、 我的客户想知道是否可 在不更改 Linux 主机的情况下将其用于大规模生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、您可以将 TI 的默认 MAC 地址用于大规模生产、而无需更改 Linux 主机。

    如果客户想要更改 MAC 地址、我们将在 SDK 的秋季发行版中构建一项功能、他们将能够刻录自己的 MAC 地址。 这将通过 cc33xx 调试/SWD 接口来完成。

    BR、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    感谢您的及时回复。

    我们将继续推广 TI CC33xx 和 CC35xx。