This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:WPS 频段

Guru**** 2537780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1382549/cc3235modasf-wps-band

器件型号:CC3235MODASF

工具与软件:

您好!

我的客户询问 WPS 连接是否只能在5GHz 频段完成。
根据数据表、WiFi Direct 仅在2.4GHz 上受支持。



由于 WiFi Direct 对于 WPS 是强制性的、这意味着 WPS 仅可在2.4GHz 上运行、而不能在5GHz 上运行、对吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已为您分配工程师、并将尽快为您提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.4GHz 支持 Wi-Fi Direct、而且由于 WPS 是强制性的、因此也可以在2.4GHz 上使用。

    但这并不意味着 WPS 也未定义为在5GHz 上工作。

    我还没有亲自试用 CC3235器件。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    您能否回答"是"或"否"的问题?

    [报价 userid="97804" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1382549/cc3235modasf-wps-band 我的客户询问 WPS 连接是否只能在5GHz 频段完成。[/QUOT]


    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个频段均支持 WPS。

    澄清一下、Wi-Fi Direct 仅在2.4GHz 上进行、在协商过程中、设备可能会声明其要连接的工作通道是5GHz 频段。 在本例中、WPS 将发生在5GHz 上。

    此致、

    Shlomi