This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:带有 GitHub 操作的 CI/CD 流程-安装编译器和 SDK 以使用 runner 进行构建

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1382368/cc3235sf-ci-cd-process-with-github-actions---installing-compiler-and-sdk-for-build-with-a-runner

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

为了在 runner 中构建项目、是否有轻量级版本的编译器和必要的 SDK 文件可供下载和/或安装在 runner 中用于我们的 CI/CD 工作流程?

我已经成功地在运行程序中下载/安装了 CCS 和 SDK、但这似乎有点言过其实、整个安装/构建过程大约需要11分钟。 我怀疑我们只需要 C:\ti 目录中已安装文件的一小部分、但在尝试手动去除这些文件之前、我想知道 TI 是否已经有可行的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已为您分配工程师、并将尽快为您提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完整的 SDK/CCS "繁重"、但您可以在安装过程中自定义和选择所需的器件。 我仍然认为它不会轻量化。 这是什么?如果您最终只需要应用程序的.bin 文件、那么拥有轻量级 IDE/SDK 为何至关重要?

    BTW、您还可以使用 TI 资源安装程序并使用 TI 云、因此 SDK/CCS 托管在云中、而您只需在本地设备上安装云代理。

    此致、

    Shlomi