This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:SDK7和 SysBios6

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1382580/launchcc3220modasf-sdk7-and-sysbios6

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具与软件:

尊敬的 TI 员工:在该论坛中、

由于 Simple Link SDK 7.x 的发行说明中关于所用编译器的错误、参阅 SDK 7.10和 CCS 编译器 ti-CGT-ARM、我想提出以下问题。

从 TI 的角度来看、对于以下组合是否有任何原因:
* Simple Link SDK 7.x
* TI Clang V3.2.1 LTS
* SYSBIOS 6.x

此致、
罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已指派了一名工程师、一旦确定、将立即为您提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您提到的、每个版本都有2个主要工件:编译器和操作系统。

    对于编译器、TI 正在迁移至 TI Clang、另一个 ARM CGT 正在逐步停止。

    TI RTOS 从6.x 迁移至7.x 也是如此

    没有混合测试很难说,但我看不出它不应该工作的原因。

    TI Clang 和 SysBIOS 6.x 的组合最后作为 SDK 6.x 的一部分介绍

    此致、

    Shlomi