工具与软件:
您好、 TI 工程师
、SDK 版本是6.10.00.05 μ s 使用 安全套接字 API 连接 服务器。 TCP 已连接 但 SSL 握手。
这是我的 安全套接字代码
ssl_fd = sl_Socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
if(ssl_fd<0)
{
goto tcp_error;
}
SlSockSecureMethod_t method;
_i16 status;
method.SecureMethod = SL_SO_SEC_METHOD_SSLv3_TLSV1_2;
status = sl_SetSockOpt(ssl_fd,SL_SOL_SOCKET,SL_SO_SECMETHOD,&method,sizeof(SlSockSecureMethod_t));
SYS_LOGW(SSL_TAG,"sl_SetSockOpt SSL status=%d",status);
SlSockSecureMask_t mask;
mask.SecureMask = 0xFFFFF;
status = sl_SetSockOpt(ssl_fd,SL_SOL_SOCKET,SL_SO_SECURE_MASK,&mask,sizeof(SlSockSecureMask_t));
SYS_LOGW(SSL_TAG,"sl_SetSockOpt SSL mask=%d",status);
status = sl_SetSockOpt(ssl_fd,SL_SOL_SOCKET,SL_SO_SECURE_FILES_CA_FILE_NAME,"ssl_ca",strlen("ssl_ca"));
_u32 dummyVal;
status = sl_SetSockOpt(ssl_fd,SL_SOL_SOCKET, SL_SO_SECURE_DISABLE_CERTIFICATE_STORE,&dummyVal,sizeof(dummyVal));
ret = sl_Connect(ssl_fd,(struct sockaddr *)&dest, sizeof(dest));
if(ret!=0)
{
SYS_LOGE(SSL_TAG,"connect false,ret is %d,errno is %d\n",ret,errno);
sl_Close(ssl_fd);
sleep(1);
goto create_socket;
}
SYS_LOGI(SSL_TAG,"tcp client connect success\n");
while(1)
{
ret = sl_Recv( ssl_fd, ssl_recv_buf, MAX_SSL_MSG ,0);
if( ret < 0 )
{
SYS_LOGE(SSL_TAG,"failed\n ! mbedtls_ssl_read returned %d,errno=%d\r\n", ret ,errno);
break;
}
if( ret == 0 )
{
SYS_LOGE(SSL_TAG,"server discon" );
break;
}
if(ssl_param.ssl_recv_deal)
ssl_param.ssl_recv_deal(ssl_recv_buf,ret);
}
sl_Close(ssl_fd);