This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:移植 mbedtls 问题

Guru**** 2654275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1384058/cc3235sf-porting-mbedtls-problem

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

您好、  TI 工程师

   我将 mbedtls 移植到 simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05。 现在我发现 加密和解密的性能很差。 是否有 mbedtls 硬件加速示例或 SDK 移植 mbedtls?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lemon:

    CC32xx SDK 中没有关于 mbed TLS 处的 AES、哈希和 ECC 硬件加速的此类示例。 如果您需要此类硬件加速、则需要自行实现。 但是、对于此类事情、您需要对加密技术有很高的了解、否则您可能会因安全漏洞而终止。

    是的、预计 CC3235的软件加密性能会很差。 CC3235在80MHz 中采用应用处理器 Cortex-M4。 要实现合理的快速软件加密、您需要采用启用了指令和数据缓存的 Leat 500MHz Cortex-M7。

    1月