Other Parts Discussed in Thread: CC3351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3351 工具与软件:
尊敬的专家:
我正在使用 AM62测试 CC3351的 TX/RX。
如果 AP 路由器有2.4和5 GHz WiFi 信号、
如何通过 AM62设置 CC3351以强制其在 STA_Mode 下连接到5G?
此致、
Eric Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Eric、您好!
遗憾的是、我们没有能够轻松完成此操作的脚本。 因此、这需要一些工作:
AP 将通过 BSSID 分离两个频段。 可通过以下步骤找到 BSSID:
您将看到如下所示的示例打印输出:
root@am62xx-evm:/usr/share/cc33xx# wpa_cli scan_results Selected interface 'wlan0' bssid / frequency / signal level / flags / ssid xx:xx:xx:xx:xx:xx 5520 -66 [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] testAP
记下您要连接的 BSSID。
然后使用 wpa_cli 命令进行连接: