This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在恢复出厂设置期间执行上电复位时、器件无法启动

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1380336/cc3220sf-launchxl-device-is-unable-to-boot-up-when-power-on-reset-is-performed-during-factory-reset

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具与软件:

嗨、团队:

我正在尝试使用主机驱动的方法在设备上执行恢复出厂设置操作  sl_FsCtl ()  结构。 在恢复出厂设置操作期间、观察到大约需要40秒才能完成恢复出厂设置并通过 NWP 返回状态。 意外的是、器件执行出厂复位操作时已执行 POR。 当执行 POR 时、器件似乎根本不启动、并且处于无限挂起状态、因为我们没有实现看门狗。 请建议一种即使在恢复出厂设置期间执行了 POR 也能使器件启动的方法。

谢谢!

Sai Jnaneswar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai、

    请参阅网络处理器指南的第8.13节。

    https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rogelio 提供的信息。 查看了提供的指南后、我发现已连接 SOP1跳线(不建议这样做)、这是导致问题的原因。 当我将其移除时、即使执行了 POR、器件似乎也能正常启动。

    我还有一个与出厂恢复相关的问题。 刷写设备时、我已将国家/地区代码设置为 US、应用程序期间、我会将国家/地区代码更改为其他代码。 但在器件上执行出厂恢复操作时、我注意到国家/地区代码恢复为美国。 执行出厂恢复时、是否有办法保留国家/地区代码?