This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:如何区分 WL1837与 WL1835芯片组

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1386721/wl1837mod-how-to-differentiate-between-the-wl1837-vs-wl1835-chipset

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837WL1835

工具与软件:

您好!

如何识别硬件板上连接的芯片组。 请给出 WL1837和 WL1835模块的区分方法。

此致、

Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailesh、您好!  

    模块应标有 相应的器件型号。 这是取自数据表的 WL1837MOD 器件标识:

    这是 WL1837MOD:

    如果您想了解如何通过软件来实现、WL1837则支持5GHz。 因此、您或许可以发出 Wi-Fi 扫描、如果您在该区域看到任何5GHz AP、则可以知道这是1837个器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 在初始化期间、是否有可能在软件级区分 WL1835和 WL1837模块? 这样比较理想、因为目前我们通过 WL1835应用来控制蓝牙范围。 但是、具有5GHz 支持的 WL1837需要微调现有的功率增益设置、才能实现理想范围。 通过采用软件差异化机制、应用可以根据检测到的模块加载适当的蓝牙功率增益、从而实现两个模块之间的无缝范围控制。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailesh、您好!

    很遗憾、我们不为任何一个模块提供任何器件型号检测。 我的建议是在 WL1837上找到您所需的增益设置、然后尽可能将其同时应用于这两者。