This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:连接 XDS110

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3230S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1372234/cc3230sf-connect-xds110

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件:CC3230SUNIFLASH

工具与软件:

您好!

我的客户已经使用 CC3230SF12RGKR 开发了自己的电路板。

他们想通过 XDS110编写软件、但现在无法做到。 他们不确定它是否可以正确连接到 CC3230。

 

当 XDS 连接到 PC 时、会显示"NOserial"。 XDS110是否正确连接?

 

他们想要确认 JTAG 连接。

 

XDS 调试探针用户指南中包含以下说明。  

2.3调试接口

    XDS110探针支持通过标准 CTI -20连接器的调试连接接口(请参阅第2.3.1节)。 支持的调试特性包括:

  • 5引脚1149.1 JTAG 连接(包括 TRSTn)

 

这5针是否表示 CTI -20的针脚1、2、3、7和11?

  

下面的连接是否正确?

「CC3230S-20」-「CTI」设计

TMS   -Pin20

TCK    -引脚19

   TDO   -引脚17

TDI     -引脚16

Reset    -Pin32

 

 

UART 的 TX 和 RX 是输入? 或输出呢? 连接器。

 

「XDS110」-「CC3230S」支持

UARTRX-引脚57

UARTX-引脚55

 

 谢谢。此致、

英明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能有任何回应吗?

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对于延迟、我们深表歉意。

    上述连接看起来是正确的。    有关器件引脚的信息、他们可以参阅 www.ti.com/.../SWRS226上的数据表。

    第11页显示了 TMS、TCK、TDO、TDI 和 nRESET 引脚:

     

    第26页显示了 RX 和 TX (引脚57和55)预期的输入和输出信号(从 CC32xx 器件的角度)。 因此、RX 是 CC32xx 的输入、TX 将从 CC32xx 输出。  

    建议他们也查看我们的 Launchpad (https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC3235S)和相关文档。

    最后、我建议他们参考我们的 CC3235设计指南、并通过访问 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS 进行应用以获取硬件设计审核

    BR、

    JMT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是快速评论一下。 我认为连接不是100%正确。

    • 目标检测 VTREF 引脚缺失连接
    • 缺少 GND 连接
    • 我想(我现在还不是100%确定)但 Uniflash (映像生成器)不能控制 XDS110的复位引脚。 它 在 XDS110上控制其中一个 GPIOPIN。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、JMT 和 Jan:

     

    感谢您的答复、并对我的答复延迟表示抱歉。 让我再确认一下。

    我们想要确认以下状态。

    由于 XDS110 USB Debug Probe 显示在"Connection"(连接)中、因此能否正确连接 XDS110?

    什么是序列号? 设备序列号? BAORD 序列号? 或 JTAG 序列号?

    目标检测 VTREF 引脚缺少连接

    他们认为该引脚用于验证目标器件(CC3230S)的电源输入是否正确。

    他们正确确认了目标的电源输入、并将 VTREF 引脚连接到目标上的电源。 之后,他们再次尝试闪烁,但情况没有变化。

    缺少 GND 连接[/quoto]

    引脚20连接到 GND。

    必须连接所有的接地引脚(引脚8、10、12和20)?

    我认为(我现在不确定)但 Uniflash (映像生成器)不能控制 XDS110的复位引脚。 它 在 XDS110上控制其中一个 GPIOPIN。[/QUOT]

    您的意思是 PC (UniFlash)和 XDS110之间需要复位?

    您能否具体告诉他们如何通过 XDS110的 GPIOpin 创建重置 pin?

    谢谢。此致、
    英明

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、英明、

    • 序列号表示 XDS110调试器的序列号。
    • 只要连接到其中一个 GND 引脚就足够了。
    • 为确保 Uniflash 正常运行、需要控制 CC32xx 的复位引脚。 在 CC32xx LaunchPad 上、这是通过 XDS110 (XDS110芯片)的 PA6引脚完成的。 我认为 CTI -20连接器上的复位引脚不正确。 我想当您尝试通过 Uniflash 连接时、可以尝试探测引脚。 可能右引脚是 AUX 连接器上的 GPIO 引脚之一。 但我不知道确切的答案。

    1月