This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301和 CC3351是否支持 BT5.3信道探测?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1384714/cc3301-did-the-cc3301-and-cc3351-support-the-bt5-3-channel-sounding

器件型号:CC3301
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们对 CC3301和 CC3351有一些疑问、它们是否支持 BT5.3信道探测功能? 我们的一个新项目是 Wi-Fi 和 BLE 无线连接需求、 BLE 用于定位、其精度要求为0.5m。 似乎 CC3301和 CC3351都能满足我们的要求。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    否、BT 信道探测当前不是 cc33xx 器件上的一项功能。