This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3351:BP-CC3351、带 LP-EM_CC1354P10_6

Guru**** 2618205 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, BP-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1386655/bp-cc3351-bp-cc3351-with-lp-em_cc1354p10_6

器件型号:BP-CC3351
主题中讨论的其他器件:CC1354P10

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

 我们将 LP-EM_CC1354P10_6与 BP-CC3351配合使用。

我们从中获取 MCU 的软件

https://www.ti.com/tool/CC33XX-SOFTWARE

在过去的2个版本(0.6:cc33xx-mcu-plugin-ble 和0.7:cc33xx-mcu-plugin-0.7)中、CC33XX-SW—CC33xx 受限软件在 LP-EM_CC1354P10_6上支持 CC33xx、但最新版本的 cc33xx_mcu_package_R2仅为 AM243x 提供构建、但无法为 CC1354P10_EM 构建。

 此外、该文档还存在一个拼写错误、即需要 WL18xxEVM。

 我的问题是:

TI 将来是否会提供 LP-EM_CC1354P10_6的移植? 如果答案是"是"、那么您是否有计划? 或者、如果仍需要在 LP-EM_CC1354P10_6上测试 BP-CC3351、我需要自己完成。

此致、

/ckhsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通知我们拼写错误、我们将更正此错误。  

    由于 CC1354的现行策略、我们将在官方 TexasInstruments GitHub 页面上发布该解决方案: https://github.com/TexasInstruments/ 

    但是、SDK 将仍然仅提供 AM243x 支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh 您好:

     感谢您的回复、我想答案意味着 CC33xx MCU 驱动程序仅在 SDK 内部支持 AM243x。 如先前一样、要在 LP-EM_CC1354P10_6上使用该模块、我们需要自行遵循移植指南。 如果我的理解不正确、请告诉我。

    此致、

    /ckhsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦 CC33xx MCU SDK 将在 GitHub 上上线、就无需手动完成移植指南。 我们将会提供已集成 LP-CC1354的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh 您好:

     非常感谢。

    此致、

    /ckhsu