This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235SF 有时未连接至2.4 GHz WiFi (断开连接的原因代码208)

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1389218/cc3235sf-cc3235sf-not-connecting-to-a-2-4-ghz-wifi-sometimes-disconnect-reason-code-208

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

您好!

我们发现 CC3235SF 间歇性 提供2.4GHz WIFI (信道编号1-5)(国家/地区代码 US)(有时提供、有时不提供)。  

Service Pack 版本4.10。  

每当出现故障时、它就始终无法连接 WiFi 路由器、并给出以下断开原因代码202 SL_WLAN_DISCONNECT_AUTH_TIMEOUT 和原因代码208 SL_WLAN_DISCONNECT_while _CONNECTED。

为什么会发生此错误? 这是否会由于路由器的干扰或大量流量而发生?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很难说。 您能否使用最新的 ServicePack 4.13进行测试(只需更新 SP、您无需修改代码)? 要确定出现此问题的真正原因、需要使用无线监听器捕获通信。

    您是在 CC3235SF LaunchPad 上看到相同的问题还是仅在您自己的硬件上看到相同的问题?

    1月