主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具与软件:
嗨、团队:
我看到数据表、它显示 CC3235支持 RTS 和 CTS 调制解调器握手。 但从客户发送给我的监听日志中、它未启用。
现在我们要启用它、我的问题是如何使用 SysConfig 或一些代码行从应用层启用它?是否与服务包相关?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您提到了调制解调器握手以及对 UART 流控制的参考、所以我想这就是您想要的东西。
对于 Wi-Fi RTS/CTS、它们全部是内部的。 没有适用于它的 API。
RTS 阈值默认为2304 (这是分段阈值)、但由于 MSDU 全部为1500字节、因此 TX 端不应具有任何分段 Wi-Fi。
至于使用 RTS 或 CTS-2-SELF 进行保护、我认为它并没有被使用(我能想到的唯一情况是保护聚合的 TX - AMPDU)。
此致、
Shlomi
Shlomi、您好!
很抱歉混淆。 这是监听器日志、我们正在发送 AMPDU、希望 为其触发 RTX/CTS、谢谢。 客户是 Reolink、是中国使用 CC3235sf、EE 是 IP 摄像机的首选客户。 问题是、当 与同一 AP 关联的 CC3235sf 越多、吞吐量越低。 但我们测试手机时、吞吐量保持正常。 我们发现区别是 RTC/CTS、这就是我们使用 e2e 的原因。
您能给我们一些解决此问题的建议吗?
e2e.ti.com/.../3235_5F00_sent_5F00_AMPDU_5F00_without_5F00_RTS_5F00_CTS.pcapng