This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:是否也可以使用 UniFlash 对片上闪存进行编程?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1390223/cc3230sf-is-it-possible-to-use-uniflash-for-programming-the-on-chip-flash-too

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

 SimpleLink Academy for CC32xx 中的 UniFlash ImageCreater 基础知识介绍如下。

是否可以使用 UniFlash 不仅对外部串行闪存进行编程、还对片上闪存进行编程?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、英明、

    内部片上闪存不供终端用户编程。 XIP 闪存中的代码由 ROM bootlaoder 从 sFlash 加载。 因此、Uniflash 软件对 XIP 闪存进行编程是没有意义的、尽管这是可能的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    JAN 是正确的。

    https://www.ti.com/lit/ug/swru543a/swru543a.pdf

    此致!

    Rogelio