This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:经过10-15天的正常不间断工作后、它将停止与 Azure 云通信、重新建立通信的唯一方法是重新启动(重启)整个系统

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1389441/launchxl-cc3235sf-after-10-15-days-of-normal-uninterrupted-work-it-stops-communicating-with-the-azure-cloud-and-the-only-way-to-re-establish-communication-is-to-reboot-power-cycle-the-complete-system

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF

工具与软件:

尊敬的 TI 朋友和家人:

 我们的客户已声明:

我们有一个由 CC3235SF 驱动的奇妙产品。 经过10-15天的正常不间断工作后、它 将停止与 Azure 云通信、重新建立通信的唯一方法是重新启动(重启)整个系统。 之后、系统将连接到云、并在接下来的10-15天内正常运行-直到再次断开连接。 我们使用 CC32XX SDK 版本3.10.0.04和服务包

SP_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26.bin。

 

我们使用以下代码片段来监视堆大小、结果发现 stats.totalFreeSize 值不会随时间推移而下降。

                   Memory_Stats stats;

          memory_getStats (Memory_defaultHeapInstance、&stats);

          跟踪("总堆大小:%d\n"、stats.totalSize);

          跟踪("最大堆大小:%d\n"、stats.largestFreeSize);

                  跟踪("总可用大小:%d\n"、stats.totalFreeSize);

欢迎您提供任何帮助、建议或提示、我们将不胜感激。

 Ty、

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris!

    Shlomi 将在周日回复。

    谢谢!

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来需要很长时间才能重现。

    是在10-15天内、还是您可以指出发生这种情况的更准确的时间?

    我们是否知道是否仅重新启动 NWP (sl_Stop 后跟 sl_Start)恢复?

    sl_task 目前的状态是什么?

    堆栈状态?

    此致、

    Shlomi