This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:PEM 格式文件的 UniFlash 问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1386939/cc3235sf-uniflash-issue-with-pem-formatted-files

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我正在尝试向 CC3235SF 文件系统添加一个 PEM 格式的密钥、即使我的文件已经具有正确的 Unix 行尾(仅限 LF)、UniFlash GUI 和命令行工具都会提示我替换行尾格式。   

即使文件已正确格式、UniFlash 是否始终会提示进行此操作?  或者它是否实际上会检查?  根据我的结果、它似乎总是会进行检查、但我想进行确认。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、如果一切正常、您应该不会看到此消息。

    作为一个示例、您可以使用 SDK 的 certificate-playground 目录并将 DER 转换为 PEM 并将其添加到 Uniflash。 您应该没有错误。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我在 certificate-playground 中使用"trusted-chain.pem"文件测试了这一点、并收到相同的消息、即使它具有正确的 Unix 样式行尾:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,对我来说,这是相同的,所以它可能总是抛出这个消息作为一个信息性消息。

    无论如何、原始文件都不会被更改、只是向工程中添加了文件。

    此致、

    Shlomi