This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX:TM4C1294NCPDT 和 WIFI 模块 Co 处理器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3235MODASF, TM4C1294NCPDT, CC3120MOD, CC3235MODSF, CC3300, CC3301, CC3351, CC3350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1389199/simplelink-wifi-toolbox-tm4c1294ncpdt-and-wifi-module-co-processor

器件型号:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDTCC3120MOD、CC3135MOD CC3235MODSF、CC3235MODASF、 cc3300CC3301CC3351、CC3350

工具与软件:

您好、我们目前 在 WIFI 设备上使用 TM4C1294NCPDT 和协处理器模块 Bluegiga WF121。

我想用 TI 的 WIFI 协处理器模块替换 Bluegiga WF121。

建议您将哪些 PCB WIFI 模块与 TM4C1294NCPDT 配合使用

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您可以选择:

    • CC3120MOD (2.4GHz)、CC3135MOD (2.4+5GHz)
    • 应用示例中的 CC3220MODSF (或 CC3220MODASF)、CC3235MODSF (或 CC3235MODASF)、通过 AT 命令或自己的应用进行控制
    • 或最新一代 WiFi 器件 CC3300、CC3301、CC3350、CC3351、但需要在 TM4C MCU 上运行 TCP/IP 堆栈

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这是有帮助的。