This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:无法使用 UniFlash 连接/编程闪存

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1389588/cc3230sf-cannot-connect-program-flash-by-using-uniflash

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我的客户现在正在尝试使用 UniFlash 在其自己的电路板上使用 CC3230SF 对外部 SPI 闪存进行编程、但无法进行编程。 您能在下面回答他们的一些问题吗?

 

他们将关注 SimpleLink Academy 中的 UniFlash ImageCreator 基础知识(对于 CC32xx)–Resource Explorer 中的7.10.00.13。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AeMwEeGHutxa6hb3catsJg__SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX__-LLELo7__LATEST

 - 电源感应(SOP)跳线在其板上也设置为010。

 - 要使用 UniFlash、需要将 JTAG 和 UART 连接到 CC3230SF 器件? 或者任何一个接口都可以?  他们使用的是 XDS110。  

 - 由于无法自动检测我的器件,他们选择了 CC31XX/CC32XX 手动。
   如果自己的主板采用 CC3230SF、则应从以下列表中选择哪种器件配置?

 - 在上面的 GUI 屏幕上,串行 片上 意味着什么? 片上指的是片上闪存?

 - 在下面的情况下,只有 UART 连接? 是否未使用 JTAG?

 

 

 - 在下面添加 MCU 映像,他们应该选择哪个 MCU 映像 mcuimg.bin、mcuflashimg.bin 或其他? 它们使用的是 CC3230SF。

 - 与编程片上闪存或外部 SPI 闪存的情况不同吗?

 -  是否可以使用 UniFlash 编程片上闪存或外部 SPI 闪存?

  

 谢谢。此致、

英明