This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:802.1k 802.1r WIFI/BT 组合 IC

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1389079/cc3301-802-1k-802-1r-wifi-bt-combo-ic

器件型号:CC3301

工具与软件:

您好!  

您能否建议一款  满足以下要求的 WiFi/BT 组合解决方案?

(1) RMII 接口

(2) WPA 请求者 WPA3 EAP

(3) FIPS

(4)漫游

(5) 802.1k 802.1r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    • 您的客户能否更好地说明为什么需要 RMII 接口? 确切用例是什么
    • 他是否在寻找集成 WiFi/蓝牙/RMII 以用于 Etherent PHY 和应用处理器以运行自己的代码的 SoC?
    • 他需要的是仅2.4GHz 还是2.4GHz + 5GHz 器件?
    • 他是否在寻找 ESP32的 TI 替代产品?
    • 他是否需要低功耗解决方案?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    您能否详细说明客户是使用 Linux 还是 MCU 主机?

    他们是否需要 SoC?

    简而言之、我们没有涵盖所有这些特性的器件、但我们有涵盖其中某些特性的器件。

    我们的主要 WiFi + BLE 器件系列是 WL18和 CC33xx。