This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:是否有关于 CC3235的范围与数据速率的报告?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1392620/cc3235modasf-is-there-a-report-for-range-vs-data-rate-on-cc3235

器件型号:CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件: WL1837MOD

工具与软件:

我的客户将 CC3235MODASF 用于无线音频应用、因此想询问以下问题:

1.是否有关于最大 Tx 功率2Mbps 数据速率下的范围的测试数据? 最好具有不同数据速率(1-2Mbps)和 Tx 功率的距离数据。

2.有些 Wi-Fi 设备使用2天线 MIMO、但 CC3235仅使用1根天线。 Rx 性能会受到影响吗?

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 沭阳

    1.没有关于 TX 功率与范围的公开测试数据。 范围随环境而变化。  

    2. MIMO 通常会增加吞吐量,并可增加覆盖范围。 Rx 可以通过 MIMO 代替一根天线来改进、但具体取决于用例。 如果您的客户对 MIMO 感兴趣、可查看支持 MIMO 的 WL1837MOD 器件。 您也可以在本文档中阅读相关内容:  

    https://www.ti.com/lit/ug/swru423a/swru423a.pdf 

    此致、

    Jonathan