This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:与 FTP 服务器重新连接时出现套接字错误

Guru**** 2587705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1392065/cc3220sf-socket-error-when-reconnecting-with-ftp-server

器件型号:CC3220SF

工具与软件:

社区、您好!

我们使用 FTP 协议从服务器传输和接收文件。 当传感器启动时、它会连接到 WiFi 网络、然后连接到 FTP 服务器、通信正常。

在一段时间后、传感器从 FTP 服务器断开连接、然后无法再次连接到服务器、从而导致此功能出现错误

连接(DATA_SOCKET、(结构 Sockaddr *)&DATA_addr、sizeof (data_addr)、返回值为-1

随后出现故障

DATA_SOCKET = SOCKET (ctrl->sa_family、sock_stream、0) 其中、返回值为-1

在我们的实验室中进行测试时、我们从未遇到过此问题、但现在传感器位于我们的客户测试站点、当与 FTP 服务器断开连接时、它会发生故障。

这里的问题是什么?WiFi 路由器是否会阻止与 FTP 服务器的连接?

如何对其进行调试、因为它在我们的实验中无法重现?

Thnaks 和此致、

Swapnil