This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230S:从 cc3235s 创建 cc3230s 项目

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3230S, CC3235S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1390730/cc3230s-create-cc3230s-project-from-cc3235s

器件型号:CC3230S
主题中讨论的其他器件: CC3235S、SysConfig、 UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

我要创建 cc3230S 工程。

可以

-import from ]SDK]\examples\rtos\CC3235S_LAUNCHXL\demos

-从 SysConfig 切换 IC 到 cc3230s

-连接  CC3235S_LAUNCHXL

-构建项目

另外、如果客户需要5G 频带、我可以再次将 IC 更改为 cc3235、以切换回 CC3235。

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可行的,但你将需要改变的不仅仅是目标。

    确保工程也指向正确的源文件且包括。

    一种实现此目的的方法是在同一 CCS 工程上创建多个目标配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB:

    您能否为 CC3235s 和 cc3230s 指定哪个源文件?

    或者您已建议创建 CC3230S 项目的方法?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我想前面的答案不是100%正确。 我不是 TI 员工、但我会根据我使用 CC32xx 器件的体验来回答:

    • 我认为更改目标配置会更好、尤其是用于调试目的、但您应该可以在 CC3230S 上运行 CC3235S 的代码构建。 您甚至可以创建可在 CC3235和 CC3230上运行的相同二进制文件。 但您不应在 CC3230中调用5GHz SL_ API 调用。 这意味着您需要在运行时确定器件的类型。
    • 无需更改有关库或 SDK 文件的任何内容
    • 甚至可以使用 CC3230S 和 CC3235S 器件的映像创建器(Uniflash 或 SysConfig)中的相同映像。 但正确配置 SysConfig 会更好。

    1月