This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:写入 bin 文件后的行为

Guru**** 2959240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1382129/cc3135mod-behavior-after-writing-bin-files

器件型号:CC3135MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3135

工具与软件:

专家、您好!  

收到了一位软件设计人员的以下查询。

请告诉我。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^μ A

可以通过将以下 bin 文件写入新的 IC 来显示 SSID 吗?

2.我是否理解以下 BIN 文件在购买时没有写入?

网址:sp_4.7.0.3_3.1.0.5_3.1.0.26.bin

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^μ A

此致、

宫泽良马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位专家已经完成了任务、很快就会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB:

    很抱歉出现问题。 感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ServicePack 二进制文件是 ROM 代码之上的一组补丁、因此务必对其进行编程。 由于您引用的是某个模块、因此应对 ServicePack 进行编程。 至于具体版本、它取决于制造时的最新 SP。

    我没有完全回答您的第一个问题。 您能详细说明一下吗?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    由于我的理解有限、我不知道我能否解释得好、但我会告诉你第一个问题。

    我之前询问新 Wi-Fi 模块的行为时、收到了以下回复。

    Thread 链接

    但是、软件设计人员报告称、显示的 SSID 未向新模块写入固件。

    购买时 CC3135MOD 是否可以像评估板那样显示 SSID?

    或者写入 BIN 文件时是否会显示 SSID?

    很抱歉给您带来不便。

    此致、  

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说到显示时、您说的是"显示"、意思是什么? 在哪里显示? 是否在盒中?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    对于任何混淆、我深表歉意。

    "显示"表示 PC 或平板电脑可识别 AP。

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、如果 PC/平板电脑看到 SSID、则 CC3135MOD 应设置为 AP 角色。

    由于这是 CC3135、因此它需要外部处理器来运行应用程序代码。 "你怎么知道的?

    同样、二进制服务包与 SSID 之间没有关系。 ServicePack 只是一组用于修复 ROM 中错误的补丁。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    我对我迟到的答复深表歉意。

    >>由于这是 CC3135、它需要一个外部处理器来运行应用程序代码。 "你怎么知道的?

    μ⇒ MCU 作为主机安装在板上、使用 SPI 与 CC3135MOD 进行通信。

    >>二进制服务包与 SSID 之间没有关系。 ServicePack 只是一组用于修复 ROM 中错误的补丁。

    ⇒ 我知道 bin 文件和 SSID 是不相关的。

    我将继续调查、以便我能够向你详细通报这一情况。

    此致、

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请让我保持在环路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    我实际上有一个简短的问题。

    >>如果 PC/平板电脑看到 SSID、则 CC3135MOD 应设置为 AP 角色。

    一般而言、假设仅仅为 CC3135MOD 供电不会显示 SSID、这种说法是否正确?

    (假设 CC3135MOD 已在市场上购买。)

    我很抱歉我缺乏理解。

    此致、

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您不能做出此假设、因为这取决于模块的编程方式。

    所有 Wi-Fi 和网络配置都已在文件系统中设置、但我不确定是否在生产线中设置了 AP 角色。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!  

    感谢您的确认。

    我会做更多的研究。

    我目前已经解决了我的问题。

    出现问题时、我会告诉您。

    此致、  

    Ryoma.