This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301能否同时运行 AP 模式和站点模式?

Guru**** 2521270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1393739/cc3301-can-cc3301-run-ap-mode-and-station-mode-at-the-same-time

器件型号:CC3301

工具与软件:

尊敬的 Expert:

CC3301能否同时运行 AP 模式和站点模式?

SoC 基于 Linux。

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、CC3301可以同时运行站点模式和 AP 模式。 导航到 cc33xx 目录后、您可以使用./sta_start.sh 以工作站模式启动器件、然后使用./sta_connect.sh 连接到接入点。 您可以通过运行./ ap_start.sh 启动 AP 模式。  

    希望这对您有所帮助、

    Christina