This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:蓝牙网状网络功能

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1394462/wl1831mod-bluetooth-mesh-capabilities

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具与软件:

您好!

我的一个客户 希望 WL1831器件能够用于 WiFi 和蓝牙。 它们需要蓝牙网状网络来与 WiFi 协同工作、但我在可能的情况下找不到任何地方。

器件和软件栈是否支持此功能?

此致、

Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marijin:

    由于硬件限制、WL18xx 器件不支持蓝牙网状网络。 我们的确推出了可以实现蓝牙网状网络的新型 cc33xx 器件、但是、我们目前还没有它的软件示例。  

    我能理解您的蓝牙用例是什么以及您打算如何使用它吗?