This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:是否可以选择带有 UART 接口的 Wi-Fi + BLE IC (例如 CC33xx 系列)用于 WLAN 接口?

Guru**** 2811605 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1393546/cc3351-is-there-an-option-for-a-wi-fi-ble-ic-such-as-the-cc33xx-series-with-uart-interface-for-the-wlan-interface

器件型号:CC3351
Thread 中讨论的其他器件: CC3120

工具与软件:

您好!

我希望将物联网功能集成到仅提供 UART 接口的现有系统中。

纵观 CC3351芯片组和一些第三方模块、此解决方案似乎更能满足我的需求、除了此芯片和我已经讨论过的其他芯片在连接 WLAN 时(通常是 SDIO)使用 UART 来连接 BLE 和其他一些协议。 我想知道我是否有任何 Wi-Fi + BLE 或仅 Wi-Fi IC 可以与 UART 连接? 或者一种 SoC 解决方案、它可以支持 UART 接口和某种直通操作、以利用 WLAN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、  

    虽然 CC3351不支持用于 WiFi 的 UART、但支持 SPI 和 SDIO 的通信。  CC3351上的 UART 专用于 BLE 通信。 您是否打算在 Linux 或 MCU 托管环境中使用 CC3351?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebeeh:

    很抱歉、我的问题不清楚。 但要求使用 UART 接口。 我想知道是否有其他芯片组可以为 WiFi 提供 UART。 我不需要使用 CC3351。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    如果您的主机器件是 Linux MPU、很遗憾、我们没有简单的解决方案。  

    如果器件运行 FreeRTOS 或 Nortos、则可以使用 CC3120。  https://ti.com/product/cc3120 我们提供 SimpleLink SDK WIFI 插件、通过 UART 可控制此器件。