This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:入门和安全引导示例

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1390560/bp-cc3301-getting-started-and-secure-boot-example

器件型号:BP-CC3301
Thread 中讨论的其他器件:CC3301

工具与软件:

当我将板连接到 Mac 时、各种 LED 会亮起、但当我将板连接到 Windows 笔记本电脑时、只有一个指示灯亮起、它是红色的。

我假设这是一个驱动器问题。 您可以将我引导至提供了有关如何解决此问题的说明的实验吗? 我已经在 Windows 机器上安装了您的开发工具套件。 您能告诉我一个入门实验吗?

我还想了解安全启动在器件上的工作原理、请向我指出一个相关的实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shikha:

    我想先确认一些细节。 请确保您 已下载最新的 SimpleLink WiFi 工具箱。 Wi-Fi 工具箱用户指南可以在 SimpleLink WiFi 工具箱的 docs 文件夹下找到。 窗口支持使用工具箱、并且可以通过 WIFI 工具箱控制 CC3301。

    此外、您使用的是哪个版本的 BPCC3301? 请发送您的 BP 图片、以便我进行验证。  

    BR、  

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina:

    非常感谢您的回复。 我安装了工具箱、但当我将板连接到笔记本电脑时、它仅显示红灯。 我还附上了器件的照片。 请告诉我、是否有可以使用工具箱运行的闪烁示例实验。 此外、如果有安全启动示例、我可以运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shikha:
    谢谢您的图片。 请确保您使用5V 3A 作为电源。 LED 问题是由于电源不足。 如果可能、您能告诉我您的设置的主要目的是什么吗? 由于它通过 XDS110进行通信、如果连接到 BP、则该工具箱可以工作、但在连接到 AM24x 时无法工作。

    我们的固件和硬件已签名、因此只能使用 TI 固件、因此 CC3301的每个演示都将使用 TI 固件安全引导。 我们没有专门针对它的演示。 您可以使用 AM24x 的网络终端演示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina:

    我查看过该应用手册、其中指出安全启动意味着它会验证所有固件是否均已由 TI 签名。 是否有一项功能支持用户使用密钥对其应用进行签名、并确保只有签名的映像可以在电路板上运行、如该应用手册 SimpleLink CC13x2/CC26x2无线 MCU 中的安全引导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shikha:

    由于 CC3301器件是收发器、因此我们仅支持 TI 签名的固件。 这样做是为了确保固件适用于此特定器件。 为了了解更多背景信息、您能否与我分享一下您的设置用途?

    BR、

    Christina