This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1394893/cc3200mod-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD

工具与软件:

大家好!

我对 WIFI 模块不熟悉,并尝试将 WiFi 模块与 Tiva C 系列控制器集成,而且我的代码在嵌入式 C 中,

WIFI 模块 CC3200MOD SDK 示例位于 C RTOS 中、但我只需要嵌入与要安装的库和驱动程序以及要发送的命令相关的 c 示例代码或适当信息、以及嵌入式 c 中是否有此模块的示例(我曾多次搜索、但只能找到 SDK 示例)。 如果有人能帮我解决这个主题、那将会大有帮助。

谢谢、此致、

Gagana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gagana:

    我们的所有示例都基于 C、看起来您可能不需要 RTOS、如果您查看 simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13中的示例文件夹、会发现这种情况

    有一个 nortos 文件夹

    此致!

    Rogelio